结果:找到"STC MCU 微处理器",相关内容1000条
- i.MX8M处理器MIMX8MQ6CVAHZAB特征
- MIMX8MQ6CVAHZAB特征:视频质量:全4KUltraHD分辨率和HDR提供最高水平的专业音频保真度,具有20多个音频通道,每个通道384KHz经优化可实现无风扇运行、较低的散热系统成本和较长的电池寿命提供DSD512音频功能灵活的存储器选项新型高速接口可实现灵活连接介绍该i.MX8M应用处理器采用ArmCortex-A53和Cortex-M4内核,设计用于满足智能设备应用的丰富用户体验要求。i.MX8M提供业界领先的多媒体处理功能,采用多达四个1.5GHzArmCortex-A53和Cortex-M4内核。另外,该器件还具有各种灵活的存储器选项和高速连接接口。这些高性能处理器可满足...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 处理器 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-10-12 10:40:00
- CSM32RV20替代STM32F103微控制器32位MCU
- CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗MCU芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。CSM3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MCU 微控制器 ST 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-09 17:24:00
- MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
- 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- 多样化MCU选择满足IoT需求
- MCU微控制器不管是成本考量、功能导向、节能低耗、效能优先,还是从I/O传输到网通连结、从8位元到32位元,MCU芯片厂商在产品策略的规划上,也各自发展出多元化的产品组合,以差异化的产品功能、诉求、定位、价位,来锁定各自的目标客群,并各自有各自的拥护者。由于从单纯提供MCU产品解决方案,到建构整个完整的物联网平台,这些都不是传统MCU厂商比较无法完整覆盖到的服务,因此近年来不少MCU厂商之间透过并购的策略,让自己的产品线与服务范围变得更宽广,以求在高度竞争的MCU市场发挥1+1>2的综效,提供更多样化的MCU产品与更广泛的服务范围。我司宇芯电子代理灵动微MCU32位.可提供技术资料和样...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 多样化MCU,MCU,MCU微控制器,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-17 15:01:00
- 灵动微MCUMM32SPIN产品介绍
- 灵动微电子展示了电机与电源专用MM32SPIN系列MCU及基于该产品开发的十余款应用方案,会议同期灵动微电子还重磅发布了MM32-LINKISOL隔离仿真器,解决了电机及工业控制开发工程师在大功率应用的开发调试阶段的不安全性等痛点,MM32-LINKISOL隔离仿真器可有效的帮助工程师更安全、更高效的开发电机控制方案。灵动微MCUMM32SPIN规格书下载MM32SPIN.pdf产品介绍MM32SPIN0x系列:使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器。本产品包含1个12位的ADC、1个比较器和一个32位高速除法器,包含标准...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU,MM32SPIN 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-27 16:46:00
- <样品开发板FAE支持>国产32位MCU单片机案例-打印机│电动车│机器人舵机│智能锁
- 我司英尚国际有限公司针对市场需求提供一整套灵活多样的32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制物物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备。规格书下载:MM32F103.pdfDS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdfDS_MM32SPIN222C_V1.03_SC.pdfMM32F003.pdf样品/开发板/Demo板提供邮箱:sales@sramsun.com产品方案MM32MCU型号方案特点方案规格系统框图打印机MM32F103VET6●一维、二维码打印机●票据打印●有线、无线打印●...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微MM32,MCU,灵动微MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-09 15:10:00
- 智能家居为MCU带来巨大需求量
- 新一代年轻消费族群对于生活品质的需求逐渐提高,不仅小米要发展智能家居,中兴通讯也在于近日在北京揭晓智"智能家居"将成为市场主流,而智能家居的崛起也必然引爆MCU的需求量迅速攀升,众多MCU厂商可望迎来庞大商机。MCU为未来每一个物联网设备的关键组件之一,也是数百亿个物联网终端节点的布建基础,负责智能控制、网路连结、无线传输、人机界面互动系统,举凡玩具、家电、汽车等都不难见其踪迹。智能家居所需要的IC芯片与物联网主流芯片大致是一样的,物联网的数据处理、加工以及传输都离不开MCU,在物联网(IoT)发展趋势之下,节能、安全感测、3C产品、医疗及汽车电子应用等,均已成为MCU的热门应用领域。工业物...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能家居MCU,灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-07 16:36:00
- 灵动微本土MCU厂商具有吸引力的增长点
- 作为各种电子产品的控制和处理核心,微控制单元(MCU)器件是一种集成微处理器(CPU)、存储器(RAM/ROM)、计数器,以及I/O端口的芯片。从MCU内核架构来看,单片机有历经多年的8051,基于ArmCortexM内核的微处理器,以及最近两年流行起来的开源RISC-V微处理器。无论采用哪种架构,各个厂商使用的内核和数字模块都没有太大区别,但在集成的模拟电路和混合信号IC方面就大有不同了。据称国内有一定规模的单片机厂商至少有30多家,例如灵动微.但大都采用跟国际大厂PIN-PIN兼容的设计模式,在很多应用领域(特别是家电和消费类电子产品)只能靠价格竞争来争抢市场份额。根据ICInsight...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:48:00
- STC8F2K16S2特性
- STC8F2K16S2LQFP44工作电压:2.0-5.5VROM/EEP:16K/48KI/O:42个支持USB/485直接下载内建32K时钟价格便宜
- 所属专栏: 技术交流 标签: STC MCU 微处理器 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2017-09-30 23:05:00
返回